This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:AWR1642BOOST

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB, AWR1642BOOST, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/886332/ccs-awr1642boost-awr1642boost

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他部件:MATHLIBAWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

我安装 Code Composer Studio 9.3版

我已下载  

MMWAVE_SDK_02_00_00_04

MMWAVE_automotive_toolbox_2_9_1

MMWAVE_INDUST_toolbox_4_2_0

我在 MMW_DSS_16xx 项目中使用、即开箱即用的 DSS 项目  

xdctools_3_50_04_43_core

DSPLIB_c64Px_3_4_0_0

DSPLIB_C674x_3_4_0_0

mathlib_C674x_3_1_2_1

MMWAVE_SDK_02_00_00_04

BIOS_6_53_02_00

TI-CGT-C6000_8.3.5

当我使用 CCS 项目导入并选择 MMWAVE_automotive_toolbox_2_9_1_->DSS 开箱即用导入 DSS 演示时  

项目未编译

链接器文件为 xwr1642_C674x.cmd、需要为 dss_mmw_linker.cmd

我还添加了更改第40行的 dss_mmw.cfg 文件中的一行

是的

heapMemParams.size      =16*1024;

更改为

heapMemParams.size      =20*1024;

然后可以编译项目

在两个串行连接正确且选择了 xWR16xx 且版本更改为3.2后、如果我独立使用该器件、则器件会正常运行

在我发送"将配置发送到毫米波器件"后、控制台消息会显示此消息

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

毫米波演示:/>%
已跳过

mmwDemo:/>%为 SDK 版本:03.02创建
已跳过

mmwDemo:/>%使用 Visualizer 版本:3.3.0.0创建
已跳过

mmwDemo:/>%频率:77
已跳过

mmwDemo:/>%平台:xWR16xx
已跳过

mmwDemo:/>%场景分类器:best 范围分辨率
已跳过

mmwDemo:/>%方位角分辨率(度):15
已跳过

mmwDemo:/>%距离分辨率(m):0.044
已跳过

mmwDemo:/>%最大不模糊距离(m):9.02
已跳过

mmwDemo:/>%最大径向速度(m/s):1.
已跳过

mmwDemo:/>%径向速度分辨率(m/s):0.13
已跳过

mmwDemo:/>%帧持续时间(msec):100
已跳过

mmwDemo:/>%范围检测阈值(dB):15
已跳过

mmwDemo:/>%多普勒检测阈值(dB):15
已跳过

mmwDemo:/>%距离峰值分组:已启用
已跳过

mmwDemo:/>%多普勒峰值分组:已启用
已跳过

mmwDemo:/>%静态干扰消除:禁用
已跳过

mmwDemo:/>%到达角 FoV:完全 FoV
已跳过

mmwDemo:/>%范围 FoV:完全 FoV
已跳过

mmwDemo:/>%多普勒 FoV:全 FoV
已跳过

毫米波演示:/>%
已跳过

mmwDemo:/>sensorStop
已忽略:传感器已停止

完成

mmwDemo:/>flushCfg
完成

mmwDemo:/>dfeDataOutputMode 1.
完成

mmwDemo:/>通道配置15 3 0
完成

mmwDemo:/>adccfg 2 1.
完成

mmwDemo:/>adcbufCfg -1 0 1 0
完成

mmwDemo:/>profileCfg 0 77 429 7 57.14 0 70 1 256 5209 0 30
完成

mmwDemo:/>线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 1
完成

mmwDemo:/>线性调频脉冲配置1 0 0 0 0 2
完成

mmwDemo:/>frameCfg 0 1 16 0 100 1 0
完成

mmwDemo:/>lowPower 0 1
完成

mmwDemo:/>guiMonitor -1 1 0 0 1
完成

mmwDemo:/>cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 15 1
完成

mmwDemo:/>cfarCfg -1 0 4 2 3 1 15 1
完成

mmwDemo:/>multiObjBeamForming -1 1 0.5
完成

mmwDemo:/>离合器拆卸-1 0
完成

mmwDemo:/>calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
完成

mmwDemo:/>extendedMaxVelocity -1 0
完成

mmwDemo:/>bpmCfg -1 0 1
完成

mmwDemo:/>lvdsStreamCfg -1 0 0 0
完成

mmwDemo:/>compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
完成

mmwDemo:/>measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
完成

mmwDemo:/>CQRxSatMonitor 0 3 5 121 0
完成

mmwDemo:/>CQSigImgMonitor 0 127 4.
完成

mmwDemo:/>analogMonitor 0
完成

mmwDemo:/>aFovCfg -1 -90 90 -90 90
完成

mmwDemo:/>cfarFovCfg -1 0 8.92
完成

mmwDemo:/>cfarFovCfg -1 -1 1.00
完成

mmwDemo:/>sensorStart
调试:初始化校准状态= 0x7fe

完成

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

在调试模式下使用 MMW_DSS_16xx 时出现错误  

我在 mmwDemo:/>sensorStart 命令之后没有收到最后一条完成消息

我还收到 Debug:init Calibration Status = 0x7fe、但没有收到 Done 消息

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

我在使用毫米波演示可视化工具时尝试调试项目  

以便在有效的手势识别上添加手势识别代码和 CAN 消息输出。

此时未添加新代码。

我对如何解决此问题的任何看法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不理解您的评估中的某些步骤:

    "我使用 CCS 项目导入并选择 MMWAVE_automotive_toolbox_2_9_1_->DSS"开箱即用导入了 DSS 演示

    汽车工具箱中没有提供 OOB CCS 项目。

    您正在尝试评估什么?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 AWR1642BOOST 硬件

    我正在尝试调试开箱即用演示->从 MMWave_indusdriver_4_2_0中提取的 MMW_DSS_16xx 项目

    使用 Code Composer Studio 9.3.0并使用 Chrome devTools 调试毫米波演示可视化工具

    在 mmWave Demo Visualizerhttps://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer/ver/3.3.0/"网站上发出 sensorStart 请求之前、Code Composer Studio 9.3.0调试器会正确执行所有操作、并且不会从 AWR1642BOOST 收到请求的完成消息。

    1>是调试器是否与使用 USB CFG_PORT/DATA_PORT 冲突

    2>是否可以在不发生冲突的情况下进行调试

     3>"https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer/ver/3.3.0/"网站的可视性为90%以上,但 web-jimanes-js 文件夹除外。

    是否可以获取整个项目(包括 web-jimans-js 文件夹)、以便我可以从 PC 以本地模式对其进行调试并修改代码以用于评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先确保您拥有在过去1.5年中购买的 AWR1642BOOST EVM。 如果较旧、您可能会有一个带有 ES1.0器件的 EVM、并且您正在使用的 SDK 版本不适用于您。

    如果您确实拥有"较新的"AWR1642升压、那么您将使用正确版本的工具。

    确保使用正确的浏览器和可视化工具。

    您可以在 PC 上下载可视化工具

    对于这种常见的支持主题、我建议您搜索较旧的论坛主题。

    请按如下方式使用 Google 站点搜索

    "Site e2e.ti.com visualizer offline"

    您将找到较旧的主题以及以下常见问题解答

    谢谢你
    Cesar