This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LDC1614:LDC1614

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/887412/ccs-ldc1614-ldc1614

器件型号:LDC1614

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 LDC1614与 TivaC123搭配使用、使用固定在传感器板中的内部线圈、我可以读取高达20mm 的间隙、 但是、当使用与外部线圈相同的线圈时、分辨率会以较大的值降低、因为在增大间隙的同时、电感的变化会减小。

有人能告诉我这是什么问题,你建议我做什么!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 请确保您比较的通道的寄存器设置完全匹配。

    请参阅 有关 传感器驱动器配置的驱动器配置应用手册。 此设置可能需要根据您需要的响应进行更改。

    此致

    Sharath。