请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843ISK-ODS 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 团队:
我们正在 应用中使用 IWR6843ISKODS + MMWAVEBOOST。 我们将使用 68xx_sense 和_direct_hvac_Control 演示。 为了正确理解演示、我们按照以下步骤在调试模式下使用 CCS 运行演示。 我们能够在 CCS 中配置和编译项目,当我们运行演示时,我们将在同一 GUI 的帮助下将配置发送到器件。 但我们观察到、GUI 在一段时间后被占用、我们无法观察到接收到的数据、因此无法获取数据并在 CCS 控制台中打印。
我们如何同步 CCS 调试模式和 GUI,以便在人类在设置前通过时实时跟踪。
谢谢