This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843ISK-ODS:在调试模式下运行68xx_SENSE 和直接 HVAC 演示时出现问题

Guru**** 2544610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/897142/ccs-iwr6843isk-ods-issue-while-running-68xx_sense-and-direct-hvac-demo-in-debug-mode

器件型号:IWR6843ISK-ODS

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 团队:  

我们正在  应用中使用 IWR6843ISKODS + MMWAVEBOOST。 我们将使用 68xx_sense 和_direct_hvac_Control  演示。 为了正确理解演示、我们按照以下步骤在调试模式下使用 CCS 运行演示。 我们能够在 CCS 中配置和编译项目,当我们运行演示时,我们将在同一 GUI 的帮助下将配置发送到器件。 但我们观察到、GUI 在一段时间后被占用、我们无法观察到接收到的数据、因此无法获取数据并在 CCS 控制台中打印。  

我们如何同步 CCS 调试模式和 GUI,以便在人类在设置前通过时实时跟踪。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shradda、

    当 GUI 冻结时、您是否仍然从器件中获取任何数据? 如果 CCS 控制台冻结、则表示器件或调试环境出现问题。 在功能(非调试)模式下运行器件时、您是否会看到问题?

    当器件在 CCS 中运行时、器件仍实时运行、GUI 实时显示、因此默认情况下会同步这些内容。

    此致、

    Justin