This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:错误:[E0002]指令需要 VFP 或 NEON 支持

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/885646/ccs-tms570ls1224-error-e0002-instruction-requires-vfp-or-neon-support

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 CCSV7编译代码、但在编译时遇到以下错误:

"sys_core.asm"、错误! 第107行:[E0002]指令需要 VFP 或 NEON 支持

fmxr fpexc、R2

"sys_core.asm"、错误! 第109行:[E0002]指令需要 VFP 支持

fmdr d0、R1、R1

"sys_core.asm"、错误! 第110行:[E0002]指令需要 VFP 支持

Fmdr D1、R1、R1  

请帮助我解决此问题。

谢谢、此致、

Amruta Tundurwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    编译工程时、请选择"rtsv7R4_T_be_v3D16_eabi.lib"作为运行时支持库。