请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1224 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 CCSV7编译代码、但在编译时遇到以下错误:
"sys_core.asm"、错误! 第107行:[E0002]指令需要 VFP 或 NEON 支持
fmxr fpexc、R2
"sys_core.asm"、错误! 第109行:[E0002]指令需要 VFP 支持
fmdr d0、R1、R1
"sys_core.asm"、错误! 第110行:[E0002]指令需要 VFP 支持
Fmdr D1、R1、R1
请帮助我解决此问题。
谢谢、此致、
Amruta Tundurwar