This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA3MA:是否有针对 C66的 SELECT 语句

Guru**** 689970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/896309/compiler-tda3ma-is-there-a-select-statement-for-c66

器件型号:TDA3MA

工具/软件:TI C/C++编译器

我们的项目是用 C 语言编写的、并使用内部循环的内在指令进行了优化。 我们需要使用 select 语句进行优化、但在 C66内在函数指令集中找不到 select 语句。

我们有两个输入矢量 A 和 B、 一个输出矢量 C  和一个选择矢量 D。我们需要  

I =0

而 i <= vector.length

如果 D[i]= 0

C[i]= A[i]

     其他

C[i]= B[i]

C66是否有用于此目的的 SELECT 语句? C =选择(A、B、D)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user5957510]C66是否有用于此操作的选择语句? C = SELECT (A、B、D)[/QUERP]

    不幸的是、不

    谢谢、此致、

    乔治