请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3MA 工具/软件:TI C/C++编译器
我们的项目是用 C 语言编写的、并使用内部循环的内在指令进行了优化。 我们需要使用 select 语句进行优化、但在 C66内在函数指令集中找不到 select 语句。
我们有两个输入矢量 A 和 B、 一个输出矢量 C 和一个选择矢量 D。我们需要
I =0
而 i <= vector.length
如果 D[i]= 0
C[i]= A[i]
其他
C[i]= B[i]
C66是否有用于此目的的 SELECT 语句? C =选择(A、B、D)