This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8350H-EVM:编译器错误

Guru**** 2559300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/885344/ccs-drv8350h-evm-compiler-errors

器件型号:DRV8350H-EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试编译一个项目"针对 BLDC 电机的梯形传感换向"、但我遇到了一些错误:

1/#10010在链接期间遇到错误;"DRV835X_MSP430F5529_Trapezoide_Sensored_BLDC.out"未构建 DRV835X_MSP430F5529_Trapezoide_Sensored_BLDC  

2/ gmake:***[DRV835X_MSP430F5529_Trapezed_Sensored_BLDC.out]错误1 DRV835X_MSP430F5529_Trapezed_Sensored_BLDC  

3/ gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 DRV835X_MSP430F5529_BLDC

4输出文件"DRV835X_MSP430F5529_Trapezoide_Sensored_BLDC.out"超过了代码大小限制输出文件"DRV835X_MSP430F5529_Trapezo_Sensored_BLDC.out"超过了代码大小限制 DRV835X_MSP430F5529_TrapeZored_BLDC_BLDC_BLDC_BLDC_BLDC_BLDC_BLDC_BLDC_BLDC_BLDC_BLDC_Trap

可以帮帮我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试构建同一个工程、我发现的第一个错误与正在使用的无效变量相关:文件中未定义标识符"SensorlessTrapController"

    将这些符号替换为可能正确的 sensoredTrapController、我能够构建项目而不会出现错误、但会出现几个潜在的危险警告。  

    这让我相信、独立于 Code Composer Studio、项目本身也有可能出现其他问题。 我将通知其中一位电机驱动专家进一步评论。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您是对的、我更正了此错误(这是一个拼写错误)、而关于其他错误、这是一个许可证问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    请更新到 CCS 的更新版本。 由于之前使用的许可、您使用的旧版本具有代码大小限制。

    CCS 的较新版本不存在此问题、且此更新是免费的。

    此致、

    -Adam