This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:使用 DSS 将帧加载到目标时抛出错误

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/964150/ccs-error-thrown-while-loading-frames-to-target-using-dss

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经使用 Debug Server Scripting [DSS]在 Jython 中开发了一个框架,该框架将执行以下操作:

连接到目标后,对于每个帧:-

1) 1)将输入帧加载到 EVE 目标。

2) 2)执行 EVE 目标。

3) 3)从 EVE 目标保存输出帧。

现在、这个框架可以正常工作、直到随机数个帧后、我在尝试加载输入帧时收到以下错误。

E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Send::DTC_IO

我已使用多个调试器进行检查、但问题仍然存在。

请告诉我我如何解决这个问题,以便始终如一地运行这一框架。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Parameswaran L"] E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Send::DTC_IO[/引用]

    这是一种主机连接错误。 调试器基本上无法与调试探针正确通信。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#host-connection-error

    [引用 user="Parameswaran L"]现在,此框架可以正常工作,直到随机生成一定数量的帧之后,我在尝试加载输入帧时收到以下错误。

    但是、这条评论很有趣。 您的脚本是否能够让 DSS 连接到目标并在错误发生之前运行目标应用程序一段时间? 如果是这样、调试器基本上会在调试会话中间失去通信。 如果确实如此、请生成详细的脚本日志(所有消息)并将其附加到此线程。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我正在连接从 DSS 脚本生成的日志文件、该脚本在尝试加载输入帧时出错。

    我已将日志文件调整为从抛出错误的位置开始。

    e2e.ti.com/.../dss_5F00_log.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我看到错误:

    ARP32_EVE_1:读取长度为0x7ff0的第0页0x80a064f0处的存储器块时出现问题:(错误-2172 @ 0x80A084F0)无法与调试探针通信。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.1.0.00007)  

    此错误与主机连接错误类似。 在尝试读取0x80a064f0处的存储器时发生。 否则、我仍然不确定是什么导致了问题。 是否可以发送整个日志? 我想了解更多背景信息。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我已附加完整的 DSS 日志文件。

    e2e.ti.com/.../log.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 如果我对另一个日志有任何问题-您能否在重现问题的同时生成调试服务器日志?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html

    然后压缩日志并将其附加到此线程。

    最后一点-我注意到仿真器包版本是较旧版本(8.1.0.00007)、这让我相信您正在使用的是旧版本的 CCS。 是否可以升级到更高版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我正在附加调试服务器日志。

    我使用的是 CCS V9、是否确实需要升级到 CCS10?

    e2e.ti.com/.../dss.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Parameswaran L"]我使用的是 CCS V9,是否真的需要升级到 CCS10?

    这通常不是必需的、但建议在遇到问题时使用。 如果您使用的是所有工具的最新版本、则我们的调试过程会更加轻松。

    感谢您的日志。 我必须将其发送给工程部门进行分析。 请注意、这里是假日季、因此许多工程师本周都不在。 因此,我可能在下周之前没有得到答复。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    您是否可以从您的角度了解该错误的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间、我已发送日志进行分析。 我将在收到更新后立即通知您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、日志中没有找到根本原因所需的信息。  

    您可以尝试使用最新的 CCS 10.2.0吗? 我们只需排除您遇到的错误、该错误已在以后的 CCS 中解决。

    如果这不起作用、您能否证明您的自动化示例脚本? 我们不需要整个脚本、只需要一个小型子集、在 EVE 上进行存储器访问、从而导致失败。

    谢谢

    Ki