工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已经使用 Debug Server Scripting [DSS]在 Jython 中开发了一个框架,该框架将执行以下操作:
连接到目标后,对于每个帧:-
1) 1)将输入帧加载到 EVE 目标。
2) 2)执行 EVE 目标。
3) 3)从 EVE 目标保存输出帧。
现在、这个框架可以正常工作、直到随机数个帧后、我在尝试加载输入帧时收到以下错误。
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Send::DTC_IO
我已使用多个调试器进行检查、但问题仍然存在。
请告诉我我如何解决这个问题,以便始终如一地运行这一框架。