This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MMWAVEICBOOST:需要 XDS110固件降级

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/966457/ccs-mmwaveicboost-xds110-firmware-downgrade-required

器件型号:MMWAVEICBOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将使用 LOAD_LOAD_LOAD_LOADCADT演 示。 用户指南提到 XDS110固件需要降级到 版本2.3.0.18。

它指出、如果 XDS110 FW 不 是2.3.0.18、则数据包可能会丢失。 在我降级固件后、但系统需要将 XDS110固件升级到最新版本(我使用的是 CCS 10.1.1版本)。 调试时的示例。 如果取消了对升级信息的要求、则在升级 XDS110 FW 之前无法使用 CCS 调试。

以下是我的问题、

1. 如果我们不将 XDS110 FW 降级到版本2.3.0.18、数据是否明显丢失?

2. 如果降级 XDS110 FW、我们如何继续使用 CCS 调试?

最好的重新评分、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    对于#1、我需要将该线程发送给雷达团队。  我不确定固件中的问题是否已解决。  它可能是旧信息、最新版本也可以。  查看最近修复的错误、我确实看到了雷达团队报告的与 UART 损坏相关的错误。  该问题在 CCS 附带的最新固件中得到了修复。  因此,我个人会尝试最新的。  我将把该主题转发给雷达团队。

    至于#2、这是一个相当旧的固件、因此 CCS 将强制您进行升级。

    此致、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的回答。

    尊敬的 Jack:

    我在 MMWAVEISBOOST 上通过 CCS 10.1.1测试了安装为强制自动固件升级的最新 XDS110固件、在人员开销计数演示中看不到任何数据包丢失。 CCS v 10.1.1安装的固件版本如下所示。

    我们将执行更多的测试、如果没有发现任何数据包丢失、我们将相应地删除/修改固件降级先决条件。 谢谢。

    此致

    尼廷