工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将使用 LOAD_LOAD_LOAD_LOADCADT演 示。 用户指南提到 XDS110固件需要降级到 版本2.3.0.18。
它指出、如果 XDS110 FW 不 是2.3.0.18、则数据包可能会丢失。 在我降级固件后、但系统需要将 XDS110固件升级到最新版本(我使用的是 CCS 10.1.1版本)。 调试时的示例。 如果取消了对升级信息的要求、则在升级 XDS110 FW 之前无法使用 CCS 调试。
以下是我的问题、
1. 如果我们不将 XDS110 FW 降级到版本2.3.0.18、数据是否明显丢失?
2. 如果降级 XDS110 FW、我们如何继续使用 CCS 调试?
最好的重新评分、
插孔