This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:在 tda4中添加客户#39;s aewb 算法需要执行的操作

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/967123/compiler-what-needs-to-be-done-to-add-the-customer-s-aewb-algorithm-in-tda4

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我在 tda4中启动了 AR0220传感器,现在我需要添加客户的 aewb 算法。

我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件夹中提供了 TI 的2A 算法

    成像/算法/ae

    成像/算法/AWB

    您可以为客户算法创建新文件夹并将代码放置在此处。

    这些算法从 Aewb OpenVX 节点调用、该节点可在路径中找到

    成像/内核/arm/vx_aewb_target.c

    这实现了2A 框架、将算法与系统的其余部分绑定在一起。 此节点的处理函数调用2A 算法 API、如 TI_AE_DO、TI_AWB_DO 等。

    您可以重复使用此框架、只需用客户2A API 替换对 TI 2A API 的调用即可。

    您还可以完全替换 AEWB 节点并创建自己的节点。