请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好
我在 tda4中启动了 AR0220传感器,现在我需要添加客户的 aewb 算法。
我应该怎么做?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好
我在 tda4中启动了 AR0220传感器,现在我需要添加客户的 aewb 算法。
我应该怎么做?
文件夹中提供了 TI 的2A 算法
成像/算法/ae
成像/算法/AWB
您可以为客户算法创建新文件夹并将代码放置在此处。
这些算法从 Aewb OpenVX 节点调用、该节点可在路径中找到
成像/内核/arm/vx_aewb_target.c
这实现了2A 框架、将算法与系统的其余部分绑定在一起。 此节点的处理函数调用2A 算法 API、如 TI_AE_DO、TI_AWB_DO 等。
您可以重复使用此框架、只需用客户2A API 替换对 TI 2A API 的调用即可。
您还可以完全替换 AEWB 节点并创建自己的节点。