This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1312R:'config-TX-POWER#39;在 collector.cfg 中似乎不起作用

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/966558/ccs-cc1312r-config-tx-power-in-collector-cfg-seems-not-work

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我们通过 CC1312R 实施了子协调器(网关)。

S/W SDK 配置文件:

收集器:基于'ti154stack_linux_x64_4_30_00_06'

协处理器:基于'simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54'协处理器项目

问题:

基本上、它可以很好地抵抗也由 CC1312R 实现的传感器。 (在远距离模式下)

但是、昨天、我们使用 Agilent 频谱测量收集器模块的射频传输功率、

它仅显示2.6dBm。

但是、collector.cfg 中的"config-TX-POWER"选项设置为14。

我们如何调试这个问题?

(马力)

在传感器侧测量的发射功率为11dBm、这似乎是合理的。

我们还有一个由 CC1310实现的集电极模块。 测量结果

  是正常的。 但是、我们在 CC1312R1收集器模块和上运行相同的 Linux 网关软件  

  CC1310收集器模块。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:  

    您使用的是 LaunchPad 还是定制板?  

    您是否在多个器件上看到此问题?  

    在另一个示例上进行测试时、您是否看到此问题?  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、

    问题发生在我们的定制板(网关器件中使用的集电极板)上。

    我用 CC1312R1 Launchpad (通过 USB 连接到网关设备)和替代了它

    运行相同的 COP f/w 和 Host Collector 进程、看起来更正常。

    测量的功率为8.6dBm。

    到目前为止、我们有两个收集器模块从中排除了问题

    生成了两个样本。

    Adam

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、我们尝试通过以下 API 读回发射功率值

    ApiMac_mlmeGetReqUint8 (ApiMac_attribute_phyTransmitPowerSigned、&value)、

    它显示了'14'、这正是我们设置的值。

    我们注意到、我们没有在 COP f/w 中将 CCFG_FORCE_VDDR_HH 设置为1、

    但是、它应该仍然具有12.5dBm 的能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们比较了传感器和协调器之间的硬件设计、并找到了根本原因。

    关闭请求作为结果。

    感谢你能抽出时间。