主题中讨论的其他器件: CC1310
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生:
我们通过 CC1312R 实施了子协调器(网关)。
S/W SDK 配置文件:
收集器:基于'ti154stack_linux_x64_4_30_00_06'
协处理器:基于'simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54'协处理器项目
问题:
基本上、它可以很好地抵抗也由 CC1312R 实现的传感器。 (在远距离模式下)
但是、昨天、我们使用 Agilent 频谱测量收集器模块的射频传输功率、
它仅显示2.6dBm。
但是、collector.cfg 中的"config-TX-POWER"选项设置为14。
我们如何调试这个问题?
(马力)
在传感器侧测量的发射功率为11dBm、这似乎是合理的。
我们还有一个由 CC1310实现的集电极模块。 测量结果
是正常的。 但是、我们在 CC1312R1收集器模块和上运行相同的 Linux 网关软件
CC1310收集器模块。
谢谢你