This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2SA:如何在 CCS IDE 上实施调试 VISION SDK?

Guru**** 2886740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/959933/ccs-tda2sa-how-do-implement-debugging-vision-sdk-on-ccs-ide

器件型号:TDA2SA

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 专家:

SoC: TDA2SA

SDK 版本: processor_sdk_vision_03_07_00_00 (Linux 安装程序包)

EVM 板:VAYU EVM XC5777X CPU 板

一些问题:

1. 如何将整个 VISION SDK 加载到 CCS 以进行调试?

目前、IPU1_0只能在 IPC 链路中减半。 但是 、对于 IPU1_0上的用例运算符、

   -如何在 终端屏幕上获得用例选项列表?  =>我想这是"任务线程(模拟器上不支持中断/计时器等)"、这会导致 IDE 无法在每个分支上工作并在断点处停止!

   -您是否了解在  共享区域实现海关用例 C 代码(或其他 C 代码)的任何明确说明或提示? 设置断点的好方法。

Matt Yen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在度假、我将在星期四回来。

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否遵循了用户指南?

    VISION_SDK/docs/UserGuides/VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf

    VISION_SDK/docs/UserGuides/VisionSDK_UserGuide_TDA3xx.pdf

    VISION_SDK/docs/UserGuides/VisionSDK_UserGuide_TDA2Ex.pdf

    VISION_SDK/docs/UserGuides/VisionSDK_UserGuide_TDA2px.pdf

    请根据您的平台参阅其中一个用户指南、并按照 第3.7章 "使用 CCS 加载"中给出的说明进行操作。


    如果问题未得到解决、请分享"make -s showconfig"的 o/p。

    谢谢

    加维拉尤