This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:为 RTOS PC 仿真模式构建视觉应用

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/952892/compiler-build-vision-apps-for-rtos-pc-emulation-mode

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我按照该指南作为链接进行操作  

1. 构建适用于 Linux+TI-RTOS 模式的视觉应用程序的快速步骤

按照以下步骤操作、我可以获得正确的输出、可执行文件。

2. 为 PC 仿真模式构建视觉应用的快速步骤

按照步骤"make SDK"、"can not build"、我遇到如下问题:

Shell=/bin/sh
Target_makefiles=applibs/srv_bow_lut_gen_applib/mageta.ma_conv_calibration_applib/concerto ma.mak applibs/test/mak_demos/basic_demos/apps/basic_apps/basic/apps/apps/make_demos/basic/overview/apps/basic/apps/basic/apps/apps/basic/apps/apps/apps/apps/apps_apps./apps.ma_basic/apps/apps/apps/apps.ma_basic/apps/apps/apps/apps/apps./apps./basics/magps./apps./basic/apps/apps/apps/apps/apps./apps./apps.for_apps/apps/apps./apps/apps/apps./basic/basic/apps/apps/apps/apps. mak/PTK_demos/app_dos_sdm_ff_fishe/concerto。mak apps/ptk_demos/app_lib_ogmap/applto。mak apps/ptk_demos/app_radi_gtrack/apori_demos/apps_apps_apps_apps/apps_apps_apps_apps/apps_apps_mergy/apps/ma_demos/apps_apps_apps_apps_oriog_demos/apps.ma_apps_apps_apps/apps_apps_apps.ma_apps/apps_apps_apps_ormos/apps./apps_apps_apps.apps_apps_ormos/apps_apps.apps./apps_apps_ori_apps.apps.apps/apps_ori_ori_apps/apps/apps.apps.apps/apps.apps.apps.apps mak s/itt 服务器/src/mak 至.mak utils/mem/src/concerto 至.mak utils/miscorient.mak utils/MISC/MISC/ma_SD/src/perf 至.mak 至.utils/unics/utils/es/src/utils/mak 至.utils/ma/utils/ma.ma/utils/ma.ma.utils/ma.ma.ma/utils/utils/remis/utils/ma.ma.ma.ma.ma.ma.utils/utils/ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.utils/utils/utils/utils/utils/utils/utils/ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.
文件 TIARMCGT_ROOT=$(PSDK_PATH)/ti-CGT-ARM_20.2.0.LTS
文件 gcc_sysbios_arm_root=$(Psdk_path)/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-Aarch64-no-elf
文件 CGT6X_ROOT=$(PSDK_PATH)/ti-CGT-C6000_8.3.2
文件 CGT7X_ROOT=$(PSDK_PATH)/ti-CGT-c7000_1.3.0.STS
未定义 GCC_Windows_root=
文件 gcc_linux_root=/usr/
文件 GCC_QNX_ROOT=$(QNX_HOST)/usr/bin
##############################################################################################################
target_combo=PC:Linux:x86_64:1:release:gcc_linux
host_root=/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps
Host_Compiler=GCC_Linux
Host_Platform=PC
host_os=linux
host_cpu=x86_64
HOST_ARCH=64
host_family=x86_64
HOST_NUM_ENCINES=8
Target_OS=Linux
Target_CPU=x86_64
TARGET_ARCH=64
target_family=x86_64
Target_NUM_Cores=1
Target_Platform=PC
target_build=释放
target_out=/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/release
Target_DOC =/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/release/docs
Build_Defs = custom_kernel_path build_tutorial build_conformance_test
PC_LINUX_x86_64:1_RELEASE_GCC_Linux_Defs = Linux PC x86_64:"x86_64:target_NUM_Cores=1 target_arch=64 arch_64 target_build=1
PC_LINUX_x86_64:1_RELEASE_GCC_LINUX_LDIRS =
SCM_ROOT=
SCM_VERSION=
针对 kernels.立体声.target.bam.PC.linux.x86_64版本跳过编译:vx_target_kernels_Stereo bam
错误:/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/j7_c_models 找不到!!!
makerules/makefile_check_paths.mak:7:目标'sdk_check_paths'的配方失败
make:***[SDK_CHECK_Paths]错误1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PC 仿真模式下构建之前、您将需要一个附加软件包、该软件包可通过 MySecureSW 获取。

    请按照以下说明进行访问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在有了附加软件包,然后重新构建 RTOS SDK。
    然后、我按照尝试构建 SDK 的步骤操作、遇到如下问题:

    链接/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/release/vx_app_c7x_kernel
    所需的系统库 libti_imaging_aealg.a
    所需的系统库 libti_imaging_awbalg.a
    所需的系统库 libvx_kernels_imaging.a
    所需的系统库 libvx_target_kernels_imaging_aewb.a
    链接/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/release/vx_app_dense_optical_flow
    [gcc]编译 C++ srv.cpp
    在/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/kernels/srv/gpu/3dsrv/srv.cpp 中包含的文件中:63:0:
    /home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/kernels/srv/gpu/3dsrv/render.h:69:24:致命错误:GLM/vec3.HPP:无此类文件或目录
    编译已终止。
    Concerto / finale.mak:306:目标/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/release/module/kernels.srv.gpu.3dsrv/srv.o 的配方失败
    maked[2]:***[/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/release/module/kernels.srv.gpu.3dsrv/srv.o 错误1.
    make[2]:离开目录'/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps
    Makefile:155:目标'vision_apps'的配方失败
    maked[1]:***[vision_apps]错误2.
    make[1]:离开目录'/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps
    Makefile:163:目标'dk'的配方失败
    制造:***[SDK]错误2.

    在构建时,它找不到 GLM/vec3.hpp 文件,我搜索文件,文件位于 foder 下  

    /home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/targetfs/usr/include

    但找不到,我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在有了附加软件包,然后重新构建 RTOS SDK。
    然后、我按照尝试构建 SDK 的步骤操作、遇到如下问题:

    [gcc]编译 C99 main_linux_arm.c
    [gcc]编译 C++ app_gl_egl_utils_pc.cpp
    /home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/utils/opengl/src/pc/app_gl_egl_utils_pc.cpp:142:5:‘D:“显示”没有命名类型
    显示*nativeDisplay;
    ^μ A
    /home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/utils/opengl/src/pc/app_gl_egl_utils_pc.cpp:143:5:错误:‘窗口’没有命名类型
    窗面窗口窗口;
    ^μ A
    /home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/utils/opengl/src/pc/app_gl_egl_utils_pc.cpp:192:32:‘D:未在此范围内声明“显示”
    静态 int createNativeDisplay (Display** nativeDisplay)
    ^μ A
    /home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/utils/opengl/src/pc/app_gl_egl_utils_pc.cpp:192:42:‘:未在此范围内声明“NativeDisplay”
    静态 int createNativeDisplay (Display** nativeDisplay)
    ^μ A
    /home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/utils/opengl/src/pc/app_gl_egl_utils_pc.cpp:193:1:‘:‘‘“标记前的预期“、”或“;”
    {
    ^μ A
    /home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/utils/opengl/src/pc/app_gl_egl_utils_pc.cpp:551:1: Error:Expected‘}’at end of input (输入结束时出现错误:预期的})
    }
    ^μ A
    Concerto / finale.mak:306:目标/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/release/module/utils.opengl.src.pc/app_gl_egl_utils_pc.o 的配方失败
    maked[2]:***[/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/release/module/utils.opengl.src.pc/app_gl_egl_utils_pc.o 错误1.
    make[2]:离开目录'/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps
    Makefile:155:目标'vision_apps'的配方失败
    maked[1]:***[vision_apps]错误2.
    make[1]:离开目录'/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps
    Makefile:163:目标'dk'的配方失败
    制造:***[SDK]错误2.

    我解决了“找不到 GLM/vec3.HPP”问题,修改 target.mak 文件,为 PC 添加一些支持。

    SYSIDIRS +=$(Linux_FS_PATH)
    SYSIDIRS +=$(Linux_FS_PATH)/usr/include
    SYSLDIRS +=$(LINUX_FS_PATH)/usr/lib

    但我现在遇到了上述问题、OpenGL 或 EGL 有一些问题? 显示和窗口 不命名类型。 如何解决这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认是否已运行  

    步骤4:下载并安装其他依赖项

    您需要运行 setup_pSDK_RTOS 脚本以下载并安装 GLM、这是其中一个依赖项。


    此致、
    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经运行了命令


    步骤4:下载并安装其他依赖项

    执行以下操作、下载并安装构建 PSDK RTOS 所需的其他依赖项

    CD ${PSDKR_PATH}
    /PSDK_RTOS/scripts/setup_psdk_rtos.sh
    但我仍然有问题。  
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认您在下有一个"GLM"文件夹

    例如、 \PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_00_06\GLM

    如果您看到它、请执行清理构建并粘贴错误日志。

    擦除构建、如下所示

    例如、 \PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_00_06\vision_apps > make SDK_scrub

       \PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_00_06\vision_apps > make SDK -J8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面没有"GLM"文件夹 在我的计算机上,路径为 /home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11,

    我没有"GLM"文件夹、这是否意味着命令失败?
     

    步骤4:下载并安装其他依赖项

    执行以下操作、下载并安装构建 PSDK RTOS 所需的其他依赖项

    CD ${PSDKR_PATH}
    /PSDK_RTOS/scripts/setup_psdk_rtos.sh
    我需要再次运行 comman?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您尚未安装 GLM、则应安装此脚本。 或者、您也可以从此处下载并尝试、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在路径/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/targetfs/usr/include 下找到"GLM"文件夹、

    我将下载 zip 文件并重试。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、没有"GLM"问题、问题如下所示:

    /home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/utils/opengl/src/pc/app_gl_egl_utils_pc.cpp:142:5:‘D:“显示”没有命名类型
    显示*nativeDisplay;
    ^μ A
    /home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/utils/opengl/src/pc/app_gl_egl_utils_pc.cpp:143:5:错误:‘窗口’没有命名类型
    窗面窗口窗口;
    ^μ A
    /home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/utils/opengl/src/pc/app_gl_egl_utils_pc.cpp:192:32:‘D:未在此范围内声明“显示”
    静态 int createNativeDisplay (Display** nativeDisplay)
    ^μ A
    /home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/utils/opengl/src/pc/app_gl_egl_utils_pc.cpp:192:42:‘:未在此范围内声明“NativeDisplay”
    静态 int createNativeDisplay (Display** nativeDisplay)
    ^μ A
    /home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/utils/opengl/src/pc/app_gl_egl_utils_pc.cpp:193:1:‘:‘‘“标记前的预期“、”或“;”
    {
    ^μ A
    /home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/utils/opengl/src/pc/app_gl_egl_utils_pc.cpp:551:1: Error:Expected‘}’at end of input (输入结束时出现错误:预期的})
    }
    ^μ A
    Concerto / finale.mak:306:目标/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/release/module/utils.opengl.src.pc/app_gl_egl_utils_pc.o 的配方失败
    maked[2]:***[/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/release/module/utils.opengl.src.pc/app_gl_egl_utils_pc.o 错误1.
    make[2]:离开目录'/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps
    Makefile:155:目标'vision_apps'的配方失败
    maked[1]:***[vision_apps]错误2.
    make[1]:离开目录'/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps
    Makefile:163:目标'dk'的配方失败
    制造:***[SDK]错误2.

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 setup_psdk_rtos.sh 脚本似乎没有安装所有必需的软件包。 是否可以发送运行./PSDK_RTOS_auto/tribps/setup_psdk_rtos.sh 的日志?


    此致、
    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是运行脚本的日志:

    mcw@mcw-Lenovo-IdeaPad-330C-14IKB:~/tida4/rtos/PSDK_rtos_auto_j7_07_00_00_11$./PSDK_rtos_auto/scripts/setup_psdk_rtos_auto.sh
    mcw 的[sudo]密码:
    点击:1 dl.google.com/.../deb 稳定 InRelease
    GET:2 security.ubuntu.com/ubuntu 生物安全 InRelease [88.7 KB]
    HIT:3 us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
    Get:4 us.archive.ubuntu.com/ubuntu 生物更新 InRelease [88.7 KB]
    GET:5 us.archive.ubuntu.com/ubuntu 生物反向端口 InRelease [74.6 KB]
    点击:6 https://repo.skype.com/deb 稳定 InRelease
    在7s 内获取252 KB (35.5 KB/s)
    正在读取软件包列表... 完成
    N:忽略目录"/etc/apt/sources.list.d 中的文件"google-chromine.list.1"、因为它具有无效的文件扩展名
    正在读取软件包列表... 完成
    构建依赖关系树
    正在读取状态信息... 完成
    请注意、选择"libgl1-mesa-dev"而不是"libgl-dev"
    请注意、选择"libosmesa6-dev"而不是"libosmesa-dev"
    请注意、选择"zlib1g:i386"而不是"libz1:i386"
    BISON 已经是最新版本(2:3.0.4.dfsg-1build1)。
    Build-Essential 已经是最新版本(12.4ubuntu1)。
    dilstat 已经是最新版本(1.61-1build1)。
    Flex 已经是最新版本(2.6.4-6)。
    Gawk 已经是最新版本(1:4.1.4+dfsg-1build1)。
    libxi-dev 已经是最新版本(2:1.7.9-1)。
    libxmu-dev 已经是最新版本(2:1.1.2-2)。
    python3-pyelftools 已经是最新版本(0.24-4)。
    zlib1g-dev 已经是最新版本(1:1.2.11.dfsg-0ubuntu2)。
    zlib1g:i386已经是最新版本(1:1.2.11.dfsg-0ubuntu2)。
    chrpath 已是最新版本(0.16-2)。
    G++-5已经是最新版本(5.5.0-12 ubuntu1)。
    GCC-5已经是最新版本(5.5.0-12ubuntu1)。
    Graphviz 已是最新版本(2.40.1-2)。
    libdev-dev 已经是最新版本(1.7.8-10build1)。
    libsdl2-image-dev 已经是最新版本(2.0.3+dfsg1-1)。
    Mono 运行时已经是最新版本(4.6.2.7+dfsg-1ubuntu1)。
    texinfo 已经是最新版本(6.5.0.dfsg.1-2)。
    CURL 已经是最新版本(7.58.0-2ubuntu3.10)。
    G++-multilib 已经是最新版本(4:7.4.0-1ubuntu2.3)。
    Git 已经是最新版本(1:2.17.1-1ubuntu0.7)。
    libc6-dev-i386已经是最新版本(2.27-3ubuntu1.3)。
    libfreetype6-dev 已经是最新版本(2.8.1-2ubuntu2.1)。
    libgl1-mesa-dev 已经是最新版本(20.0.8-0ubuntu1~18.04.1)。
    libosmesa6-dev 已经是最新版本(20.0.8-0ubuntu1~18.04.1)。
    libpng-dev 已经是最新版本(1.6.34-1ubuntu0.18.04.2)。
    libssl-dev 已经是最新版本(1.1.1-1ubuntu2.1~18.04.6)。
    libtiff-dev 已经是最新版本(4.0.9-5ubuntu0.3)。
    python3已经是最新版本(3.6.7-1~18.04)。
    python3-dev 已经是最新版本(3.6.7-1~18.04)。
    U-boot-tools 已经是最新版本(2019.07+dfsg-1ubuntu4~18.04.1)。
    libc6:i386已经是最新版本(2.27-3ubuntu1.3)。
    libncurses5:i386已经是最新版本(6.1-1ubuntu1.18.04)。
    libstdc++6:i386已经是最新版本(8.4.0-1ubuntu1~18.04)。
    libsdl2-dev 已经是最新版本(2.0.8+dfsg1-1ubuntu1.18.04.4)。
    以下软件包已自动安装、不再需要:
    libfwup1
    使用'Do Apt autoremove (自动移动)'将其删除。
    0升级,0新安装,0删除,32未升级。
    N:忽略目录"/etc/apt/sources.list.d 中的文件"google-chromine.list.1"、因为它具有无效的文件扩展名
    [DOF]正在创建/更新到 libDOF.so 的系统链接...
    [psdkla tisdk-default-image-j7-evm.tar.xz]正在检查...
    [psdkla tisdk-default-image-j7-evm.tar.xz]完成
    [psdkla boot-j7-evm.tar.gz]正在检查...
    [psdkla boot-j7-evm.tar.gz]完成
    [GCC-ARM-9.2-2019.12-x86_64 Aarch64-no-elf]正在检查...
    [GCC-ARM-9.2-2019.12-x86_64 Aarch64-no-elf]完成
    [GCC-ARM-9.2-2019.12-x86_64 Aarch64-none-linux-gnu]正在检查...
    [GCC-ARM-9.2-2019.12-x86_64 Aarch64-none-linux-gnu]完成
    [gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64 arm-none-linux-gnueabihf]正在检查...
    [gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64 arm-none-linux-gnueabihf]完成
    [ATF]正在检查...
    [ATF]正在检查... 完成
    [OPTTEE]正在检查...
    [OPTTEE]正在检查... 完成
    [GLM]正在检查...
    [GLM]完成
    [glew]正在检查...
    2020年11月30日08:16:08 -- sourceforge.net/.../download
    正在连接到127.0.0.1:12333... 互联。
    代理请求已发送、正在等待响应... 找到302
    地点: downloads.sourceforge.net/.../glew-2.0.0.zip [关注]
    2020年11月30日08:16:09 -- downloads.sourceforge.net/.../glew-2.0.0.zip
    正在连接到127.0.0.1:12333... 互联。
    代理请求已发送、正在等待响应... 找到302
    地点: udomain.dl.sourceforge.net/.../glew-2.0.0.zip [关注]
    2020年11月30日08:16:11 -- -- udomain.dl.sourceforge.net/.../glew-2.0.0.zip
    正在连接到127.0.0.1:12333... 互联。
    代理请求已发送、正在等待响应... 200正常
    长度:1043367 (1019K)[应用程序/八位位组流]
    ‘D到:“下载”

    下载100%[======================================================================================================================== >] 1019K 1.01Mb/s

    2020-11-3008:16:14 (1.01Mb/s)-‘d‘下载’已保存[1043367/1043367]

    ar:创建 lib/libGLEW.a
    安装-d -m 0755"/usr/include/GL
    安装-m 0644 include/GL/wglew.h "/usr/include/GL
    安装-m 0644 include/GL/glew.h "/usr/include/GL
    安装-m 0644 include/GL/glxew.h "/usr/include/GL
    SED \
    -e "s|@prefix@/usr/g"\
    -e "s|@libdir@|/usr/lib64 g"\
    -e "s|@exec_prefix@|/usr/bin g"\
    -e "s|@includeddir@|/usr/include/GL g"\
    -e "s|@版本@|2.0.0|g"\
    -e "s|@CFLAGS@|g"\
    -e "s|@libname@|GLEW|g"\
    -e "s|@requiseslib@|glu|g"\
    < glew.pc.in > glew.pc
    安装-d -m 0755"/usr/lib64
    安装-m 0644 libGLEW/SO.2.0.0 "/usr/lib64
    LN -SF libGLEW/SO.2.0.0 "/usr/lib64/libGLEW.so.2.0
    LN -SF libGLEW/SO.2.0.0 "/usr/lib64/libGLEW.so
    安装-m 0644 libGLEW/A "/usr/lib64
    安装-d -m 0755"/usr/lib/pkgconfig
    安装-d -m 0755"/usr/lib/pkgconfig
    安装-m 0644 glew.pc "/usr/lib/pkgconfig
    /home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11
    [glew]完成
    [PIP]正在检查...
    [PIP]正在检查... 完成
    [PIP]正在安装相关的 python 软件包...
    已满足要求:/usr/lib/python3/dist-packages 中的 pycrypto (2.6.1)
    已满足要求:/home/mcw/.local/lib/python3.6/site-packages 中的 pycryptotomex (3.2.8)
    [PIP]正在安装相关的 python 软件包... 完成
    mcw@mcw-Lenovo-IdeaPad-330C-14IKB:~/tida4/rtos/PSDK_rtos_auto_j7_07_00_00_11$