Other Parts Discussed in Thread: CC1352R
工具/软件:Code Composer Studio
我将 Code Composer 与 XDS110调试器配合使用、将我的程序放入 CC1352R。 在我的程序中、我使用从另一个硬件生成的 I2C 数据、该硬件连接到运行的同一台 PC Code Composer。 在此 PC 上、正在运行另一个程序、该程序通过虚拟 COM 端口与 I2C 器件进行通信(其他程序包含 I2C 至 USB 转换器)。 当我现在启动另一个 PC 程序、通过虚拟 COM 与 I2C 器件发送通信时、Code Composer 找不到调试器。 我得到了误差
我已经搜索了此错误、但它似乎是一种一般错误、没有更多特殊信息。 不幸的是、这是一种表演障碍。 或者、我必须在没有调试器帮助的情况下开发我的应用。 我不想告诉我的经理、我需要2个月的时间来进行开发、因为我在没有调试器的情况下实施/测试了开发。
那么、您是否有可以解决此问题的提示?
BTW:我们拥有与 Atmel 处理器不同的硬件、该处理器还与该 I2C 设备通信、没有问题。 调试器和程序同时工作正常。
此致
Erwin