This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352R:XDS110在尝试调试时出现错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/958934/ccs-cc1352r-xds110-gives-error-when-try-to-debug

器件型号:CC1352R

工具/软件:Code Composer Studio

我将 Code Composer 与 XDS110调试器配合使用、将我的程序放入 CC1352R。 在我的程序中、我使用从另一个硬件生成的 I2C 数据、该硬件连接到运行的同一台 PC Code Composer。 在此 PC 上、正在运行另一个程序、该程序通过虚拟 COM 端口与 I2C 器件进行通信(其他程序包含 I2C 至 USB 转换器)。 当我现在启动另一个 PC 程序、通过虚拟 COM 与 I2C 器件发送通信时、Code Composer 找不到调试器。 我得到了误差

我已经搜索了此错误、但它似乎是一种一般错误、没有更多特殊信息。 不幸的是、这是一种表演障碍。 或者、我必须在没有调试器帮助的情况下开发我的应用。 我不想告诉我的经理、我需要2个月的时间来进行开发、因为我在没有调试器的情况下实施/测试了开发。

那么、您是否有可以解决此问题的提示?

BTW:我们拥有与 Atmel 处理器不同的硬件、该处理器还与该 I2C 设备通信、没有问题。 调试器和程序同时工作正常。

此致
Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erwin、您好!

    屏幕截图的链接已断开。 请重新发布。

    如果您在发布图片时仍然遇到问题、请参阅以下常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821597

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是错误消息、现在作为图片插入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我假设只有当另一个主机程序与 XDS110的虚拟 COM 端口连接时才会出现此问题。 这将解释错误消息、因为当尝试同时使用 XDS110的多个通道时、通常会出现该错误消息:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#invalid-response-was-received-from-the-xds110

    这似乎是您的案例中发生的情况、但我需要确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这完全符合我的观察结果。 昨天、我将整个具有调试器的 Code Composer 放入了一个虚拟机中。 只有这样、我才能将调试器与另一个工具一起使用、该工具还通过 USB 使用虚拟 COM 端口。

    这是 XDS110专有问题吗? 据我所知、还有其他调试探针。 其中一些是否可以与其他虚拟 com 使用一起使用?

    Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只听说过 XDS110的问题、但这种情况不一定通过其他调试探针验证