This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:停止目标 CPU 时出现问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28335, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/959353/ccs-tms320f28335-trouble-halting-target-cpu

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TMDSCNCD28335、

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

突然、我遇到了这个错误、无法执行任何操作。 在此之前、它工作正常。 首先、我注意到 Simulink 有问题、当我使用 CCS 检查它时、我遇到了此错误。 我正在调试这个、我认为在我更改振荡器时钟后出现了问题。

调试期间的内容↓
e2e.ti.com/.../3513782

错误详细信息↓
C28xx:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1138 @ 0x6)器件拒绝允许调试模式。 对电路板进行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如较低的 TCLK)。 (仿真包) 9.2.0.00002)
C28xx:错误:(错误-1141 @ 0x0)器件未响应请求。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、重新打开电路板的电源并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.2.0.00002)
C28xx:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
C28xx:GEL:执行 OnTargetConnect 时出错():无法读取寄存器 ST1:目标未连接
(ST1 &~(0x0100))[F28335.GEL:322]
在 C28x_Mode ()上[F28335.GEL:82]
在 OnTargetConnect ()

我在这里搜索了它、但找不到解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请阐明您使用的是哪种电路板。 根据您的另一篇文章、我认为您正在使用 https://www.ti.com/tool/TMDSDOCK28335。   

    您是否能够连接到 CCS? 也就是说、在不涉及 Simulink 的情况下、您是否能够轻松连接到 CCS?  

    “在我更改振荡器时钟后”的具体含义是什么? 参考 C:\ti\c2000\C2000Ware_3_03_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28335\F28335controlCARD_HWDevPkg_ZJZZZ_[R1.2]中的原理图、您是否实际更改了晶体 X1?  

    如果您不熟悉 C2000或 CCS、请访问 https://training.ti.com/c2000-mcu-device-workshops 查看这些技术讲座。 TI 投入了大量资源来开发这些自定进度的技术讲座、大多数问题都可以通过查看特定器件系列的技术讲座材料或最接近的器件系列来回答。 这些技术讲座将非常好地介绍 C2000 MCU 的基础知识以及编写和运行您的第一个示例的过程。 有关 CCS 的良好介绍视频、请访问 https://www.youtube.com/user/CodeComposerStudio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    感谢您的快速回复。

    我使用的是 TMS320F28335、Dock-Stn [R3]、MATLAB (R2020b)和 CCS10。

    正是此部件在 Simulink 上发生了变化。 (从30到10)
    之后、即使我恢复并构建它、也会发生错误。


    CCS 测试连接成功。

    当我按下"调试"时、将显示以下消息、我无法继续执行任何操作。


    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Simulink 问题、请将其发布在 Mathworks 论坛上。 我很遗憾我不熟悉 Simulink、无法为您提供更多帮助。

     

    如果测试连接成功、您仍然需要在"Debug"视图中连接到目标。 我之前发送的链接中提供了更多帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    在回复的第三幅图像上按"OK"关闭调试视图。 您只能单击"OK"。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成功连接到目标后、您应该会看到所示的图像。 您是否在 YouTube 上观看了 CCS 视频? 另请参阅 http://www.ti.com/lit/spracf0。 本文档包含 JTAG 调试所需的所有信息。