This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:尝试在 CM (M4)上设置多个硬件断点时出错

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/965371/ccs-tms320f28388d-getting-error-while-trying-to-set-more-than-1-hardware-breakpoint-on-cm-m4

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试在 CM 侧(M4)设置硬件断点、但每次我尝试设置多个硬件断点时、我都会遇到以下错误、这非常奇怪、因为我应该能够设置多个硬件断点。 我使用  的 CCS 版本:10.1.0.00003。

此致、

Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    [引用 user="Vivek Singh"]因为我应该能够设置多个硬件断点。

    您应该能够在 M4上设置多少个硬件断点资源? 我能够设置2。  

    有趣的是、当我将 CCS 10.1.1与最新的 EMU 包一起使用时、我只能在抱怨之前设置2。

    当我将 CCS 10.0与较旧的 EMU 包一起使用时、我可以设置2、然后它将进行投诉、但随后会自动为我设置软件断点。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki"]当我将 CCS 10.0与较旧的 EMU 包一起使用时,我可以设置两个,然后它将进行投诉,但随后会自动为我设置软件断点。

    忽略最后的评论。 这里有调试器的一些误导性信息。 我需要调查发生了什么。