This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:新的 MCU 编译器版本20.12.0.STS 可用于 C2000/CLA 和 MSP430

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/965078/compiler-new-mcu-compiler-version-20-12-0-sts-is-available-for-c2000-cla-and-msp430

工具/软件:TI C/C++编译器

TI 很高兴地宣布推出适用于 C2000/CLA 和 MSP430的新 MCU 编译器版本20.12.0.STS、其中包括以下新特性:

所有目标:
 -在存储器范围内生成 CRC。
 -枚举类型更改。
 -已弃用 Misra 支持。
MSP430:
 -使用 BIC 指令提高性能。
C2000:
 -支持 C28/CLA 固件更新的实时固件更新功能。
 -使用位置属性或文字地址时、C28对低16位存储器具有更高效的数据访问。
 -整数除法单元(--idiv_support=idiv0)具有性能更新。
 - CLA 的性能得到了提高,可以更高效地加载16位常量。

有关更多详细信息、请访问适用于 TI 处理器和微控制器的代码生成工具的下载页面。
  C2000  https://www.ti.com/tool/download/C2000-CGT-21 
  MSP430 https://www.ti.com/tool/download/MSP-CGT-21 

谢谢、此致、
Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住、您还可以从 CCS 中安装这些新编译器。  有关详细信息、请参阅文章 编译器安装和选择。

    谢谢、此致、

    乔治