请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:TI C/C++编译器
TI 很高兴地宣布推出适用于 C2000/CLA 和 MSP430的新 MCU 编译器版本20.12.0.STS、其中包括以下新特性:
所有目标:
-在存储器范围内生成 CRC。
-枚举类型更改。
-已弃用 Misra 支持。
MSP430:
-使用 BIC 指令提高性能。
C2000:
-支持 C28/CLA 固件更新的实时固件更新功能。
-使用位置属性或文字地址时、C28对低16位存储器具有更高效的数据访问。
-整数除法单元(--idiv_support=idiv0)具有性能更新。
- CLA 的性能得到了提高,可以更高效地加载16位常量。
有关更多详细信息、请访问适用于 TI 处理器和微控制器的代码生成工具的下载页面。
C2000 https://www.ti.com/tool/download/C2000-CGT-21
MSP430 https://www.ti.com/tool/download/MSP-CGT-21
谢谢、此致、
Greg