Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-RM46, RM46L852
主题中讨论的其他器件: RM46L852
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
我 最近购买了 LAUNCHXL2-RM46并安装了 CCS 版本:10.1.1.00004。
我启动了 CCS、然后为了确认 LAUNCHXL2-RM46调试、使用 USB 电缆将其连接到了我的 PC。
然后、板上的 LED 闪烁。 但我无法开始调试。
有人可以帮帮我吗?
当我将电路板连接到我的 PC (已经在运行 CCS)时、CCS 中没有 LAUNCHXL2-RM46检测到。
因此、我尝试手动进行配置、
Window->Show View->Target configuration…… 在窗口中选择了连接和设备。
连接:德州仪器 USB XDS110调试探针
设备: RM46L852
然后保存配置、按下测试连接、随后出现:
------------------------------------------------------
[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\SMACH1~1\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1011\0\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2020年7月"。
库构建时间为'21:10:18'。
库软件包版本为'9.2.0.00002'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
硬打开控制器时出错。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-260'(0xffffffc)。
标题为"SC_ERR_XDS110_open"。
说明如下:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看 XDS110SupportReadMe.pdf
以获取说明。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]
------------------------------------------------------
我还尝试使用 xdsdfu 搜索器件。
------------------------------------------------------
C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e
USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。
正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...
找到0个器件。
------------------------------------------------------
谢谢。
H. Yamai