This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-RM46:如何通过 USB 连接开始调试 LAUNCHXL2-RM46?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-RM46, RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/964844/ccs-launchxl2-rm46-how-to-start-debug-launchxl2-rm46-with-usb-connection

器件型号:LAUNCHXL2-RM46
主题中讨论的其他器件: RM46L852

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我 最近购买了 LAUNCHXL2-RM46并安装了 CCS 版本:10.1.1.00004。

我启动了 CCS、然后为了确认 LAUNCHXL2-RM46调试、使用 USB 电缆将其连接到了我的 PC。

然后、板上的 LED 闪烁。 但我无法开始调试。

有人可以帮帮我吗?

当我将电路板连接到我的 PC (已经在运行 CCS)时、CCS 中没有 LAUNCHXL2-RM46检测到。

因此、我尝试手动进行配置、

Window->Show View->Target configuration…… 在窗口中选择了连接和设备。

连接:德州仪器 USB XDS110调试探针

设备: RM46L852

然后保存配置、按下测试连接、随后出现:

------------------------------------------------------

[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\SMACH1~1\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1011\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2020年7月"。
库构建时间为'21:10:18'。
库软件包版本为'9.2.0.00002'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-260'(0xffffffc)。
标题为"SC_ERR_XDS110_open"。

说明如下:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看 XDS110SupportReadMe.pdf
以获取说明。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

------------------------------------------------------

我还尝试使用 xdsdfu 搜索器件。

------------------------------------------------------

C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


找到0个器件。

------------------------------------------------------

谢谢。

H. Yamai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamai - San、

    [引用 user6428223"]

    C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    找到0个器件。

    [/报价]

    您的 Windows 系统似乎未检测到 LaunchPad 上的 XDS110探针。 因此 CCS 调试器无法与其通信。

    请查看 XDS110页面的疑难解答部分、并尝试其中提到的一些建议:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#troubleshooting

    请告诉我这是否有帮助。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 先生、您好!

    感谢您对我的问题做出快速响应。

    我可以使用我的 PC 连接到我的设备。

    我尝试执行以下过程、

     1) 1)在 CCS 未运行的情况下连接到 LAUNCHXL2-RM46。  

     2) 2)"Texas Instruments Debug Probes"出现在我的 PC (设备管理器)上。

     3) 3)更改 "XDS110类应用/用户 UART (COM)"上的波特率和停止位

       遵循快速入门指南。

    我知道 、如果 CCS 正在运行、器件管理器上没有"Texas Instruments Debug Probes"、

    然后再校准 COM 参数。  

    这就是我没有连接的原因。

    无论如何、非常感谢。

    Yamai