This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:某些项目类型不会显示在"C Project"对话框中。 (创建新的 C 语言项目时)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/964657/ccs-some-project-type-wont-show-up-in-the-c-project-dialog-when-creating-a-new-c-project

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

在 CCS10.1.1中、新的"C 项目"对话框似乎已中断。 项目类型应包含除"empty Project"之外的其他选项、例如"Hello World ANSI C Project"。 其他插件工程类型也会发生这种情况、因此无法创建非 CCS 工程(非常烦人)。 有趣的是、缺失的项目类型在设置中仍然可见。 有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    对此、我没有很好的解释。  当我为我检查较旧的 CCS 版本时、这些模板从 CCSv9.3开始停止可用、但在 CCSv9.2中存在。  我认为这必须是 CDT 中的更改、但这两个 CCS 版本中的软件包是相同的。

    查看"空项目"模板与"Hello World"模板的起始项目、它似乎唯一真正的区别是缺少的/src 文件夹中包含一个简单的 C 文件。

    我将为此提交一个错误、但它可能在列表中很低。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的帮助!

    我发现、这似乎不是 CCS 错误、而是 Eclipse 错误。 CCS 10.1.1基于 Eclipse 2019-12和 CDT 9.10。 我从 eclipse.org 下载了相应的 Eclipse CDT、并且遇到了相同的问题。

    最新的2020-12 Eclipse (4.18) CDT (10)解决了此问题。 但是、将 CCS 升级到 Eclipse CDT 的最新版本仍然无法解决问题。 我尝试了"ccstudio.exe -clear"或切换工作区、也不起作用。

    也许我必须等待 CCS 更新到最新的 Eclipse CDT。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可能会在明年中更新到 CCSv11中的最新 Eclipse 平台和 CDT 10。

    John