工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
在 CCS10.1.1中、新的"C 项目"对话框似乎已中断。 项目类型应包含除"empty Project"之外的其他选项、例如"Hello World ANSI C Project"。 其他插件工程类型也会发生这种情况、因此无法创建非 CCS 工程(非常烦人)。 有趣的是、缺失的项目类型在设置中仍然可见。 有人能帮我解决这个问题吗?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
在 CCS10.1.1中、新的"C 项目"对话框似乎已中断。 项目类型应包含除"empty Project"之外的其他选项、例如"Hello World ANSI C Project"。 其他插件工程类型也会发生这种情况、因此无法创建非 CCS 工程(非常烦人)。 有趣的是、缺失的项目类型在设置中仍然可见。 有人能帮我解决这个问题吗?
谢谢、
挂起、
对此、我没有很好的解释。 当我为我检查较旧的 CCS 版本时、这些模板从 CCSv9.3开始停止可用、但在 CCSv9.2中存在。 我认为这必须是 CDT 中的更改、但这两个 CCS 版本中的软件包是相同的。
查看"空项目"模板与"Hello World"模板的起始项目、它似乎唯一真正的区别是缺少的/src 文件夹中包含一个简单的 C 文件。
我将为此提交一个错误、但它可能在列表中很低。
此致、
John
尊敬的 John:
感谢您的帮助!
我发现、这似乎不是 CCS 错误、而是 Eclipse 错误。 CCS 10.1.1基于 Eclipse 2019-12和 CDT 9.10。 我从 eclipse.org 下载了相应的 Eclipse CDT、并且遇到了相同的问题。
最新的2020-12 Eclipse (4.18) CDT (10)解决了此问题。 但是、将 CCS 升级到 Eclipse CDT 的最新版本仍然无法解决问题。 我尝试了"ccstudio.exe -clear"或切换工作区、也不起作用。
也许我必须等待 CCS 更新到最新的 Eclipse CDT。
谢谢、