This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:如何为 TMS320F28388D 创建项目以及如何为 CPU1、CPU2和 Cortex M 刷写代码、还可以帮助我如何访问不同的内核。

Guru**** 2255940 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/956767/ccs-tms320f28388d-how-to-create-project-for-tms320f28388d-and-how-to-flash-code-for-cpu1-cpu2-and-cortex-m-and-also-could-please-help-me-how-to-access-different-cores

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好、香榭丽舍

如何为 TMS320F28388D 创建项目以及如何为 CPU1、CPU2和 Cortex M 刷写代码、还可以帮助我如何访问不同的内核。

请帮我选择处理器  

驱动程序也是如此  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关使用 CCS 的基础知识的更多信息、请查看 CCS 用户指南:
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABOji8.duIdHhzsJkKch3A__FUz-xrs__LATEST

    另请参阅以下有关多核调试的文章:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AF77MYXC5GXV9l1NS.Clig__FUz-xrs__LATEST

    我还强烈建议查看 C2000Ware 示例/文档以开始使用:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADAJuOK7xLvp9D1.YCuCVQ__gYkahfz__LATEST

    最后、我们将 CCS 与 C2000结合使用的旧技术讲座。 它是为较早版本的 CCS 编写的、但概念仍然相关(一些屏幕截图将过时):

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANJXzL69ZqXoHLjas70yCQ__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回复,您能为我提供 f28388d 的图书馆服务吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 user="maheshwar p"]您能不能为我提供 f28388d的库帮助吗?

    您指的是哪个库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    f28388d 的器件驱动程序库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="maheshwar p"] f28388d的设备驱动程序库

    您需要有关此库的哪些帮助? 如何使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要有关如何使用它的帮助、我的实际议程还包括 CPU 1和 CPU2的代码。我需要使用 cortex m 为 CPU1和 CPU2依次刷写代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要有关如何使用它的帮助、我的实际议程还包括适用于 CPU 1和 CPU2的代码。我需要使用 cortex m 为 CPU1和 CPU2分别刷写代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="maheshwar p"]

    我需要有关如何使用它的帮助、我的实际议程还包括适用于 CPU 1和 CPU2的代码。我需要使用 cortex m 为 CPU1和 CPU2分别刷写代码

    [/报价]

    我建议在 C2000论坛中发布新主题。那里的专家可以为您提供进一步的帮助