主题中讨论的其他器件: C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好、香榭丽舍
如何为 TMS320F28388D 创建项目以及如何为 CPU1、CPU2和 Cortex M 刷写代码、还可以帮助我如何访问不同的内核。
请帮我选择处理器
驱动程序也是如此
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好、香榭丽舍
如何为 TMS320F28388D 创建项目以及如何为 CPU1、CPU2和 Cortex M 刷写代码、还可以帮助我如何访问不同的内核。
请帮我选择处理器
驱动程序也是如此
您好!
有关使用 CCS 的基础知识的更多信息、请查看 CCS 用户指南:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABOji8.duIdHhzsJkKch3A__FUz-xrs__LATEST
另请参阅以下有关多核调试的文章:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AF77MYXC5GXV9l1NS.Clig__FUz-xrs__LATEST
我还强烈建议查看 C2000Ware 示例/文档以开始使用:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADAJuOK7xLvp9D1.YCuCVQ__gYkahfz__LATEST
最后、我们将 CCS 与 C2000结合使用的旧技术讲座。 它是为较早版本的 CCS 编写的、但概念仍然相关(一些屏幕截图将过时):
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANJXzL69ZqXoHLjas70yCQ__FUz-xrs__LATEST
谢谢
Ki
[引用 user="maheshwar p"]
我需要有关如何使用它的帮助、我的实际议程还包括适用于 CPU 1和 CPU2的代码。我需要使用 cortex m 为 CPU1和 CPU2分别刷写代码
[/报价]
我建议在 C2000论坛中发布新主题。那里的专家可以为您提供进一步的帮助