工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我已经从文件夹导入了一个项目、我遇到了一些问题。 这些内容为:gmake:***[soce/filename.obj]错误1您可以看到下图。 如何解决问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我已经从文件夹导入了一个项目、我遇到了一些问题。 这些内容为:gmake:***[soce/filename.obj]错误1您可以看到下图。 如何解决问题?
您好 Andrea、
所有屏幕截图的链接均已断开。 您能否重新发帖?
如果您仍有问题、请参阅以下常见问题解答:
https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821597
谢谢
Ki
使用此配置似乎无法正确获取库、如图所示。 此外、我还使用本指南为以下库充电: e2e.ti.com/.../537065
[引用用户="Andrea Adama">如果我在编译器选项中包含库,则会出现其它错误"gmako:***..... "[/报价]
不、您不想这么做。 您需要链接器文件搜索路径中的库、就像以前一样。 请从-preinclude 编译器选项中删除它、并将其添加回链接器选项。
您要做的是、在编译器的 include 搜索路径中将目录设置为 F021.h。 您的 PC 上存在什么? 确保将路径添加到编译器--include_path 列表中。
[引用用户="Andrea Adama"]和两个 gmake 错误
2 gmake 错误是由于#20和#29
[引用用户="Andrea Adama"]
#20标识符 spiChipSelect 在我将变量 SS 定义为 spiChipSelect 时未定义。
#29需要一个表达式
[/报价]
这些是非常常见的标准 C 编译器错误。 请检查出现这些错误的行、并确保 spiChipSelect 定义正确、并查找任何语法错误(同样、我不熟悉代码、因此我无法提供任何更多详细信息)
谢谢
Ki