This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM365:使用 CCS v9.3 + XDS510 USB 的许可证

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/962465/ccs-tms320dm365-license-for-using-ccs-v9-3-xds510-usb

器件型号:TMS320DM365

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 CCS V3.3 + XDS510USB 来处理我的 DM365。

现在、我想转移到更高版本的 CCS、因为如果使用 Win 10系统。

但是、当我尝试使用 CCS v9.3时、我始终会收到一条错误消息、提示"无法获取许可证"、请参阅下面的内容。

如何获得使用 CCS v9.3 + XDS510USB 与 DM365配合使用的适当许可证?

谢谢、此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、

    屏幕捕获未通过。  有关如何在以下位置发布图像的信息: https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821597

    需要注意的几个事项:

    • CCSv9.3不使用软件许可。  即、其中没有许可证管理
    • CCSv9.3不支持 XDS510。  支持 XDS510类调试探针的最新版本为 CCSv8.3.1

    因此、您将需要使用 CCSv8.3.1。  我很好奇、在 CCSv9中没有许可证管理系统、因此何时会显示许可证错误。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John!!!

    V6.3是否支持 XDS510USB?

    昨天、我尝试了 V6.3并得到与 v9.3相同的错误、请参阅下面的内容。

    谢谢、此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、

    在 CCSv7之前、我们在 CCS 中拥有用于许可证管理的 Flexera 许可。  在 CCSv7和更高版本中物理删除了该内容。   

    我们没有发布 CCSv6.3版本。  我们确实有6.1.3。  它确实使用了 Flexera 许可。 因此、如果在没有完整 CCS 许可证的情况下使用 XDS510、则会弹出该消息。

    CCSv9.3.0没有许可、因此它不会显示该消息。  它还不允许您配置 XDS510调试探针、因为它不包含对它们的支持。

    我建议使用 CCSv8.3.1。  您可以通过以下链接下载。   

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John!!

    抱歉、该拼写错误是 V6.2。

    我将尝试 v8.3.1并在稍后更新。

    谢谢、此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我现在可以使用 v8.3.1。

    但是、当我启动配置文件时、我总是会在下面看到错误。

    请帮帮我。

    谢谢、此致、

    Ivy

    ARM9:写入寄存器 CPSR 时出现问题:此驱动程序不支持此操作
    ARM9:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:目标写入寄存器 CPSR 失败
    在 CPSR=0x400000D3 [evmdm365-orig.gel:96]
    在 OnTargetConnect()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、

    我将需要其他人来帮助、因为我无法访问此硬件。

    基本上、它会启动调试器并执行初始化脚本(emudm365-orig.gel)。  查看该脚本、它会尝试写入 CPSR 并设置为监控器模式并禁用 IRQ/FIQ。  这是失败的。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John!

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否帮助找到可帮助解决此问题的人员?

    谢谢、此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的同事找到了一个板。  希望他能在第二天左右回复。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    [引用 USER="Ivy Liu1]ARM9:写入寄存器 CPSR 时遇到问题:此驱动程序不支持此操作
    ARM9:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:目标写入寄存器 CPSR 失败
    在 CPSR=0x400000D3 [evmdm365-orig.gel:96]
    在 OnTargetConnect ()

    我无法重现 DM365 LeopardBoard 的问题。 我尝试了标准 DM365配置和 DM365 EVM 配置。 由于您的配置使用 evmdm35.gel 文件、我假设您使用的是 EVM 配置。 您是否实际使用 了 TMDXEVM365板

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 说:
    因为您的配置使用的是 evmdm35.gel 文件

    实际上、您的文件的名称略有不同- evmdm365-orig.gel。 您在哪里获得了此文件? 它看起来像是被重命名了(可能是用于创建自定义版本的原始副本)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ki 的回复。

    我正在使用我们自己设计的具有 TMS320DM365芯片的 PCB 板。

    该板在我的旧 Win 7 PC 上与 CCS V3.3完美配合工作。

    但我的旧 PC 已损坏、因此我现在必须在我的 WIN 10上安装 CCS 8.3.1。

    我使用的 GEL 文件实际上是 evmdm35.gel 文件、我刚刚重命名。  

    我尝试了 CCS V3.3中的旧 GEL 文件、它给出了相同的错误。

    我的配置是否出错?

    我所做的步骤是、

    1. View->Target Configuration

    2.选择 EVMDM365、单击"高级设置"中的"目标配置"、配置如下。

    谢谢、此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Ivy Liu1"]电路板与旧版 Win 7 PC 上的 CCS V3.3完美配合。

    对于上述配置、您能否确认 GEL 文件是否正在使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ivy Liu1"]

    感谢 Ki 的回复。

    我正在使用我们自己设计的具有 TMS320DM365 芯片的 PCB 板。

    该板在我的旧 Win 7 PC 上与 CCS V3.3完美配合工作。

    但我的旧 PC 已损坏、因此我现在必须在我的 WIN 10上安装 CCS 8.3.1。

    我使用的 GEL 文件实际上是 evmdm35.gel 文件、我刚刚重命名。  

    我尝试了 CCS V3.3中的旧 GEL 文件、它给出了相同的错误。

    我的配置是否出错?

    我所做的步骤是、

    1. View->Target Configuration

    2.选择 EVMDM365、单击"高级设置"中的"目标配置"、配置如下。

    谢谢、此致、

    Ivy

    [/报价]

    上面的屏幕截图将"数据快照查看器"作为连接类型。 这不正确。  您应该将一个用于 XDS510 USB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我意识到应该选择 TM320DM365而不是 DM365EVM。

    我创建了另一个目标配置文件并将其启动。

    它看起来正常工作、请参阅下图。

    但在"Disassembly"视图中看不到任何内容、也无法中断。

    谢谢、此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我明白了。 我没有真正运行它:)。

    现在它正在工作。

    谢谢、此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到!  

    请注意、调试时、您需要 打开 Debug 视图并选择适当的上下文。 否则、您将无法执行大量目标操作。 在您的最后一个屏幕截图中、我看到它未打开。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ki 和 John 的帮助!!!

    此致、

    Ivy