This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS10:断点错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/964666/ccs-ccs10-breakpoint-bug

主题中讨论的其他器件:controlSUITE、 MOTORWARE、 DRV8305

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 版本:10.1.1.00004。 我正在处理的项目的所有 motorware、controlSUITE/ETC 库都是最新的。  

设置:具有 DRV8305的 LaunchXL 28069M。

当在代码中的任何位置设置一个简单断点(一个或多个)时、编译器运行(调试)后、它挂起、不会在28069M 中引导代码(无 LED 闪烁)。

当我禁用断点时、会出现类似的问题。

当我清除所有断点时、代码运行并闪烁 LED、然后我恢复断点并运行。

以前版本的 CCS 不存在此问题。  

这种情况往往是随机发生的、有时一天都很糟糕、一天也没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在目标运行时尝试设置硬件断点、那么您可能会在28x 上遇到此已知问题:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-9781

    它将在下一个 EMU 包版本中解决(CCS 10.2.0将在下个月初推出)。 同时、您可以使用上面链接中提到的变通办法。

    请告诉我您的方案是否相同以及解决方法是否有用。

    谢谢

    Ki