Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 CC1352开发板上工作、尝试使用具有暗模式 CCSv10的 XGCONF、但由于背景颜色、界面上的脚本无法读取。 如何在 XGCONF 界面中更改背景颜色或脚本颜色?