This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352P:CCSv10中.cfg 文件(XGCONF)的语法颜色

Guru**** 2957980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/956675/ccs-cc1352p-syntax-color-for-cfg-file-xgconf-in-ccsv10

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我在 CC1352开发板上工作、尝试使用具有暗模式 CCSv10的 XGCONF、但由于背景颜色、界面上的脚本无法读取。 如何在 XGCONF 界面中更改背景颜色或脚本颜色?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、有一些视图在黑暗模式下无法正常工作(XGCONF 是其中之一)。 我们正在对此进行调查,并希望解决其中一些问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、SysConfig 实际上是一个更好的接口、适合这种考虑、作为一种解决方案、可以像 SysConfig 一样开发分立式接口程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SysConfig GUI 在黑暗模式下的工作效果要好得多。 请注意、CCS 10.2将改进暗模式功能。 但是、即使在10.2版中、XGCONF 仍然看起来很糟糕。