Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL
工具/软件:Code Composer Studio
UART_ECHO 示例按预期工作、但是、我将 UART_ECHO.c 文件复制到另一个工程中。 更改项目属性后、可以成功编译该项目、但 UART_echo 不起作用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL
工具/软件:Code Composer Studio
UART_ECHO 示例按预期工作、但是、我将 UART_ECHO.c 文件复制到另一个工程中。 更改项目属性后、可以成功编译该项目、但 UART_echo 不起作用。
您好!
您更改了哪些项目属性? 您将 UART_ECHO.c 复制到哪个项目? 需要确保的一点是、在另一个项目中、您是否有使用与 UART_ECHO.C 相同引脚的任何外设 UART_ECHO.c 使用 PA0和 PA1引脚。 确保您没有其他使用相同引脚的外设。 另外一件事是、如果您在终端窗口设置中具有正确的波特率、停止位和奇偶校验。 如果您有示波器、则可以探测 PA1以查看是否正在传输数据。
TivaWare_C_Series-2.2.0.295/examples/boards/ek-tm4c123gxl/uart_echo/uart_echo.c 包含执行回显的中断处理函数 UARTIntHandler()。 示例中的 TivaWare_C_Series-2.2.0.295/examples/boards/ek-tm4c123gxl/uart_echo/startup_ccs.c 文件在 中断处理程序的 g_pfnVectors[]矢量数组中注册 UARTIntHandler ()。
如果 UART_ECHO.c 源文件被复制到另一个项目中,并且 没有更新 g_pfnVectors[]数组以添加 UARTIntHandler()条目,则当 发生 UART 中断时程序将在 IntDefaultHandler()中结束。