This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:UART 存在问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/963902/ccs-tm4c123gh6pm-problem-with-uart

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

UART_ECHO 示例按预期工作、但是、我将 UART_ECHO.c 文件复制到另一个工程中。 更改项目属性后、可以成功编译该项目、但 UART_echo 不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您更改了哪些项目属性? 您将 UART_ECHO.c 复制到哪个项目? 需要确保的一点是、在另一个项目中、您是否有使用与 UART_ECHO.C 相同引脚的任何外设 UART_ECHO.c 使用 PA0和 PA1引脚。 确保您没有其他使用相同引脚的外设。 另外一件事是、如果您在终端窗口设置中具有正确的波特率、停止位和奇偶校验。 如果您有示波器、则可以探测 PA1以查看是否正在传输数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TivaWare_C_Series-2.2.0.295/examples/boards/ek-tm4c123gxl/uart_echo/uart_echo.c 包含执行回显的中断处理函数 UARTIntHandler()。  示例中的 TivaWare_C_Series-2.2.0.295/examples/boards/ek-tm4c123gxl/uart_echo/startup_ccs.c 文件在  中断处理程序的 g_pfnVectors[]矢量数组中注册 UARTIntHandler ()。

    如果 UART_ECHO.c 源文件被复制到另一个项目中,并且 没有更新 g_pfnVectors[]数组以添加 UARTIntHandler()条目,则当 发生 UART 中断时程序将在 IntDefaultHandler()中结束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

     感谢您的意见。 这当然是需要检查的另一件事。 海报可以参考矢量表上的 UART_echo 启动文件。