This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCSV5.5安装错误

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/957339/ccs-ccstudio-ccsv5-5-installation-error

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

客户将在下面提供详细的问题描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队  

    你好  

    客户增加了一些

    在 Win10上安装 CCS v5.5

    我已经关闭了所有防病毒软件、安装路径中不包含任何非 ASCII 字符、但在安装 CCSV5.5时、仍然会出现以下问题、希望 TI 工程师能帮我解决这个问题。
    这是我的错误日志,请帮助我查看问题是什么?

    e2e.ti.com/.../6254.ccsv5.rar

    此致

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于与待定重启有关的第一个问题、这通常不是问题、在大多数情况下可以忽略。  

    关于第二个问题:

    [引用用户="Guangyan Liu "]在 Win10[/引用]上安装 CCS v5.5

    请注意、Windows 10官方不支持 CCS v5.5。 建议客户更新 CCS 版本。 CCS 6.1.3是第一个支持 Windows 10的 CCS 版本。 但是、我建议使用 Windows 版本支持的最新 CCS 版本(Windows 10-64上的 CCS 10.1.1和 Windows 10-32上的 CCS 8.3.1)。

    谢谢

    Ki