请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCStudio 工具/软件:Code Composer Studio
客户将在下面提供详细的问题描述。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
客户将在下面提供详细的问题描述。
您好!
对于与待定重启有关的第一个问题、这通常不是问题、在大多数情况下可以忽略。
关于第二个问题:
[引用用户="Guangyan Liu "]在 Win10[/引用]上安装 CCS v5.5
请注意、Windows 10官方不支持 CCS v5.5。 建议客户更新 CCS 版本。 CCS 6.1.3是第一个支持 Windows 10的 CCS 版本。 但是、我建议使用 Windows 版本支持的最新 CCS 版本(Windows 10-64上的 CCS 10.1.1和 Windows 10-32上的 CCS 8.3.1)。
谢谢
Ki