This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:字空间中可能的数学运算列表

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/963461/ccs-tms320f28335-list-of-possible-mathematical-operations-in-worspace

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想知道工作区中可能的数学运算列表。 (例如:sqrt ())

具体而言、我需要链接两个 uint16并读取一个浮点值

提前感谢 Jorge。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 math.h 标题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    抱歉、我是指 Watch Windows 内全局变量的数学运算。

    此致、Jorge。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    豪尔赫、

    我仍然不能完全确定您想要做什么。 您是否正在尝试在"Expressions"视图中执行特定的数学运算? 您能否提供更多详细信息?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我使用的是需要旧工程的 Code Composer Studio 3.3。

    我添加了图像、以便更好地理解。

    在上图中:

    View -> Watch Window

    图中显示了一个总和示例: 
    SUM_IA_IB:MEAS_GRGE.IA + MEAS_GRGE.IB

    总和运行良好。
    但是、如果我尝试 sqrt (mas_grid.ia)、它不起作用。

    1)
    我想知道可以在"Watch"窗口中使用哪些可能的函数。


    2)
    我需要读取一个浮点值、该浮点值由两个 uint16 (低电平和高电平)的联合体组成。 是否可以在"Watch"窗口中执行此操作? 请帮帮我。
    
    
    非常感谢您的参与。 
    此致、Jorge






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorge、

    调试器表达式评估器支持基本算术运算和(我认为)按位运算。 将函数调用到 C 数学库中、如 sqrt、pow、exp 等。 不是。

    谢谢

    Ki