请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
提前感谢 Jorge。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想知道工作区中可能的数学运算列表。 (例如:sqrt ())
具体而言、我需要链接两个 uint16并读取一个浮点值
提前感谢 Jorge。
抱歉、我是指 Watch Windows 内全局变量的数学运算。
此致、Jorge。
您好 Ki、
我使用的是需要旧工程的 Code Composer Studio 3.3。
我添加了图像、以便更好地理解。
在上图中:
View -> Watch Window
图中显示了一个总和示例:
SUM_IA_IB:MEAS_GRGE.IA + MEAS_GRGE.IB
总和运行良好。
但是、如果我尝试 sqrt (mas_grid.ia)、它不起作用。
1)
我想知道可以在"Watch"窗口中使用哪些可能的函数。
2)
我需要读取一个浮点值、该浮点值由两个 uint16 (低电平和高电平)的联合体组成。 是否可以在"Watch"窗口中执行此操作? 请帮帮我。
非常感谢您的参与。
此致、Jorge