工具/软件:Code Composer Studio
您好!
其中是换行文本的设置。 到目前为止,我还没有发现它。
相同的 CCS (CCS 10)。 两个不同的项目。
在编译输出中、该工程编译控制台会换行...
但这个没有... 并且很难复制一些文本、因为光标的滑动会破坏您尝试选择的内容。
如何启用换行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
其中是换行文本的设置。 到目前为止,我还没有发现它。
相同的 CCS (CCS 10)。 两个不同的项目。
在编译输出中、该工程编译控制台会换行...
但这个没有... 并且很难复制一些文本、因为光标的滑动会破坏您尝试选择的内容。
如何启用换行?
您好、Christopher、
[报价用户="Christopher Weber"]如何启用换行?
通常在工作区首选项中配置:
请注意、您可能必须启用"高级设置"才能公开 C/C++ CDT 设置。 这可以在对话框左下角的链接中切换。
话虽如此、您提到:
[引用 user="Christopher Weber">相同的 CCS (CCS 10)。 两个不同的项目。
该工作区首选项应适用于 CCS 中的所有工程。 因此、我有点困惑、为什么一个项目启用了换行、而另一个项目不启用换行。 有一些工程级别设置可以覆盖工作区级别1。 但我不认为控制台字换行是可以在项目级别设置的字换行。 我仍在研究这一点。 同时、请快速查看工作区级别设置。 我怀疑在您的案例中、它已启用(默认)。
谢谢
Ki
Ki、
您认为自己很困惑?
未选中。 所以我检查了它。
不变。 一个项目不会换行、另一个项目会换行。
未自动换行的文件最初是在 CCS 7.2中创建的
完成后续处理的是一个快速测试项目。
下一步... 我取消选中了它、并关闭了对话框。 突然出现了在控制台中执行了换行的测试项目。
我构建了它。 它清除了控制台、并且正在换行。 ???
我重点介绍了在 CCS 7.2中创建的大型项目... 同样: 选中或取消选中复选框并应用它将导致控制台换行或取消换行。
退出并重新启动 CCS 10、大项目仍然无法换行。 创建的小测试项目会自动换行。
因此、仅当按下应用按钮时、按钮才会起作用。 之后、它会被忽略。 它无法承受下一个构建或重新启动。
[引用用户="Christopher Weber"]
下一步... 我取消选中了它、并关闭了对话框。 突然出现了在控制台中执行了换行的测试项目。
我构建了它。 它清除了控制台、并且正在换行。 ???
我重点介绍了在 CCS 7.2中创建的大型项目... 同样: 选中或取消选中复选框并应用它将导致控制台换行或取消换行。
退出并重新启动 CCS 10、大项目仍然无法换行。 创建的小测试项目会自动换行。
因此、仅当按下应用按钮时、按钮才会起作用。 之后、它会被忽略。 它无法承受下一个构建或重新启动。
[/报价]
是的、我也注意到了更多的螺钉行为。 如果您禁用它、然后切换项目、该设置似乎会被重置。 正在调查...