This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM335X:输出窗口有时会换行文本。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/957250/ccs-processor-sdk-am335x-output-windows-sometimes-wraps-text

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

其中是换行文本的设置。  到目前为止,我还没有发现它。

相同的 CCS (CCS 10)。  两个不同的项目。

在编译输出中、该工程编译控制台会换行...

但这个没有...   并且很难复制一些文本、因为光标的滑动会破坏您尝试选择的内容。

如何启用换行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    [报价用户="Christopher Weber"]如何启用换行?

    通常在工作区首选项中配置:

    请注意、您可能必须启用"高级设置"才能公开 C/C++ CDT 设置。 这可以在对话框左下角的链接中切换。

    话虽如此、您提到:

    [引用 user="Christopher Weber">相同的 CCS (CCS 10)。  两个不同的项目。

    该工作区首选项应适用于 CCS 中的所有工程。 因此、我有点困惑、为什么一个项目启用了换行、而另一个项目不启用换行。 有一些工程级别设置可以覆盖工作区级别1。 但我不认为控制台字换行是可以在项目级别设置的字换行。 我仍在研究这一点。 同时、请快速查看工作区级别设置。 我怀疑在您的案例中、它已启用(默认)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    您认为自己很困惑?

    未选中。  所以我检查了它。

    不变。  一个项目不会换行、另一个项目会换行。

    未自动换行的文件最初是在 CCS 7.2中创建的

    完成后续处理的是一个快速测试项目。

    下一步... 我取消选中了它、并关闭了对话框。  突然出现了在控制台中执行了换行的测试项目。

    我构建了它。  它清除了控制台、并且正在换行。 ???

    我重点介绍了在 CCS 7.2中创建的大型项目... 同样: 选中或取消选中复选框并应用它将导致控制台换行或取消换行。

    退出并重新启动 CCS 10、大项目仍然无法换行。  创建的小测试项目会自动换行。

    因此、仅当按下应用按钮时、按钮才会起作用。  之后、它会被忽略。  它无法承受下一个构建或重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回顾您的屏幕截图、我注意到对于换行不起作用的情况、字换行按钮被禁用:

    在您的其他屏幕截图中启用了该按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Christopher Weber"]

    下一步... 我取消选中了它、并关闭了对话框。  突然出现了在控制台中执行了换行的测试项目。

    我构建了它。  它清除了控制台、并且正在换行。 ???

    我重点介绍了在 CCS 7.2中创建的大型项目... 同样: 选中或取消选中复选框并应用它将导致控制台换行或取消换行。

    退出并重新启动 CCS 10、大项目仍然无法换行。  创建的小测试项目会自动换行。

    因此、仅当按下应用按钮时、按钮才会起作用。  之后、它会被忽略。  它无法承受下一个构建或重新启动。

    [/报价]

    是的、我也注意到了更多的螺钉行为。 如果您禁用它、然后切换项目、该设置似乎会被重置。 正在调查...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊...  这就是我要找的。  在项目级别控制的东西。   如果他们的行为有所不同、那是唯一有意义的事情。

    我看到的所有教程都没有详细介绍这些按钮。 我一直都是这样、尽管他们只是进行对接或复制。

    因此、这意味着全局设置不执行任何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher Weber 说:
    这意味着全局设置不执行任何操作。

    他们应该做些什么。 有些事情对我来说是有行为的。 看起来像 Eclipse/Cdt 错误。 我还遇到了切换该按钮、然后切换项目的问题、并返回到项目以查看该按钮再次单独切换的问题。 我需要解决这个问题、并在我确认怀疑后提交错误。

    Ki