This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:是我还是 CCS /工具/图形/一次性功能确实是 s**k? 即我做了什么错...

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/962904/ccs-is-it-just-me-or-does-the-ccs-tools-graph-single-time-feature-really-s-k-i-e-what-am-i-doing-wrong

工具/软件:Code Composer Studio

很抱歉点击标题、但我真的厌倦了点击(pun 打算)。

我在 Graph 工具中遇到的问题如下:

1) 1)地址字段没有"代码完成"

2) 2)所有字段都不记得我上次使用该工具时输入的内容

3) 3)所有字段都需要大量非确定  性的"活动"点击数、以便我可以更改该值

4) 4)关闭选择对话框后、如果我为此目的从选项卡中的小图标再次打开它、更改将不起作用

如果图形窗口从编译/重新运行周期中恢复、那么所有这些都不会那么糟糕、

但是、如果我重新编译代码、grap 会显示一条大脑死线(与此工具 UI 感觉非常相似)、我所做的任何事情都不会重置它。

因此使用起来非常沮丧。

我做了些什么错误、还是这么糟糕?

点击次数多...即可无限地重新设置 并有犯错的余地。 太棒了!

在许多人使用该工具执行三相电源/电机操作后,PS 能够一次绘制3个图形是很好的... 只需说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户="Kusta Nyholm"] 1)地址字段没有“代码完成”

    是的、这是一个已知限制

    [报价用户="Kusta Nyholm"]) 2)没有一个字段记得我上次使用该工具时输入的内容

    是的、建议使用"Export"按钮将属性导出到文件、以便您可以在下次使用图形时将其导入

    [引用 USER="Kusta Nyholm"] 3)所有字段都需要大量非确定性的点击数才能“激活”,因此我可以更改该值[/引用]

    是的、这是一个已知限制

    Kusta Nyholm 说:
    4)选择对话框关闭后,如果我为此目的从选项卡中的小图标再次打开,则更改将不起作用

    我不知道这个问题。 我尝试安装 CCS 10.1.1、所做的更改会生效、并在会话中保留。 您使用的是哪个版本?

    [引用用户="Kusta Nyholm"]

    如果图形窗口从编译/重新运行周期中恢复、那么所有这些都不会那么糟糕、

    但是、如果我重新编译代码、grap 会显示一条大脑死线(与此工具 UI 感觉非常相似)、我所做的任何事情都不会重置它。

    [/报价]

    我没有看到平坦的线条、但图形未按预期复位。 我将需要跟进这一问题的工程。

    谢谢

    Ki