工具/软件:Code Composer Studio
很抱歉点击标题、但我真的厌倦了点击(pun 打算)。
我在 Graph 工具中遇到的问题如下:
1) 1)地址字段没有"代码完成"
2) 2)所有字段都不记得我上次使用该工具时输入的内容
3) 3)所有字段都需要大量非确定 性的"活动"点击数、以便我可以更改该值
4) 4)关闭选择对话框后、如果我为此目的从选项卡中的小图标再次打开它、更改将不起作用
如果图形窗口从编译/重新运行周期中恢复、那么所有这些都不会那么糟糕、
但是、如果我重新编译代码、grap 会显示一条大脑死线(与此工具 UI 感觉非常相似)、我所做的任何事情都不会重置它。
因此使用起来非常沮丧。
我做了些什么错误、还是这么糟糕?
点击次数多...即可无限地重新设置 并有犯错的余地。 太棒了!
在许多人使用该工具执行三相电源/电机操作后,PS 能够一次绘制3个图形是很好的... 只需说