This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TDA4x 演示

Guru**** 2526560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/955227/ccs-tda4x-demo

工具/软件:Code Composer Studio

对于 TDA4x、我能否使用 CCS 进行开发 并在 Windows PC 上使用连接板进行开发?   

是否有 包含数据转换和在板上运行应用程序的 tda4演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟回复表示歉意。 TI 印度度假。

    您能否提供有关您计划运行哪些演示应用的更多详细信息? SDK 中的并非所有组件都支持 Windows 编译和基于 CCS 的编译系统。 我们建议使用 Linux Native 或 VM 来构建和运行应用程序。

    话虽如此、您始终可以在 Linux 上构建应用程序、然后使用 CCS 加载和调试。

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没关系。 度过一个愉快的假期!

    视觉应用、TIDL 和 TIOVX 是  我感兴趣的组件。

    这些 组件是否可以使用 CCS 在 Windows 上构建?



    谢谢、

    国迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guoxun、您好!

    VISION_APPS、TIDL 和 TIOVX 都是在远程内核(C6x、C7x、R5F)上运行的演示、它们在 A72上与 Linux 一起运行。 因此、您需要使用 SD 卡运行它们并在 Linux 计算机上构建它们。  虚拟机是否适合您?

    有关更多详细信息、请参阅 Vision Apps 用户指南- http://downloads.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/index.html 

    您仍然可以尝试调试这些应用固件、方法是通过 SD 卡加载它们、然后连接 CCS、然后加载符号。

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 是否有 PDF 格式的用户指南?

    与 TDA4x 相关的方面是最好的。


    谢谢、

    国迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guoxun、您好!

    您正在寻找用于设置 TDA4 CCS 的文档?

    如果是、则可以查看 http://downloads.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/psdk_rtos_auto/docs/user_guide/ccs_setup_j721e.html (没有 PDF 可用)

    此致、

    Karan