This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:EnergyTrace+模式&单位标度值

Guru**** 2797795 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/956643/ccs-msp432p401r-energytrace-mode-unit-scale-value

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

我使用的是 MSP432P401R Launchpad 和 CCS 9.1。 当我将其用于 EnergyTrace+模式时、我会发现一些问题。

当我使用 EnergyTrace+模式时、它无法显示单位比例值。

请检查一下。

谢谢!

当我使用 EnergyTrace 模式(不带"+")时、它会正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    这是预期的。

    对于 EnergyTrace+、在电能和状态捕获模式期间、持续访问调试器、从而持续耗电。 因此、绝对功率和能量读数会产生误导。 相反、这些图是通过参考显示的。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!