Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在研究 CCS 10的更新。
通常、我尝试的所有操作都失败了。 每当有人告诉我"您正在使用旧的东西、您需要更新它..." 我得咬我的舌头。
在执行一个包含数十万器件和数千个源代码文件的安装库的大型项目之前、我尝试了一个小型示例项目、该项目的构建方式为:
- TI 编译器17.3
- XDC 3.2.25
- SYSBIOS 6.46.5.55
我在安装 CCS 10时必须重新发现软件包。 但它会构建...
接下来、尝试更新它们。
首先、我更新为 XDC 3.61.2.27、它抱怨:
xdccfg.Program:“ti.sysbios.KNL”软件包与此构建中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新 包含该软件包的产品、或使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。
哈? 上次我检查的3.61大于3.2.25。
不管怎样、我随后进行了搜索、以下载最新的 SYSBIOS。
我尝试通过 CCS 中的"产品"页面加载它、但它只想向我销售新产品。 或提供 Tiva 软件包、或 AM335x PDK... 没有关于安装新闻 SYSBIOS 的任何内容。 因此、我只需进行网络搜索。 (这是一个隐藏的好地方... 每个链接都将我带到处理器 PDK 、但情况并非如此)
我下载并安装了它、确保 CCS 已看到它、并将项目设置更改为
- TI 编译器17.3
- XDC 3.61.2.27
- SYSBIOS 6.83.0.18
现在它告诉我:
JS:"./config.Bld"、第10行:错误:在路径 'C:/ti/bios_6_83_00_18/packages;C:/ti/ccs1011/ccs/ccs_base; C:/ti/ccs1011/xdctools_3_61_02_27_core/packages;..;'上找不到名为'ti.targets.arm.elf.A8Fnv'的目标 :请检查目标名称的拼写以及该路径上是否存在该目标名称。
嗯、这是我以前使用过的相同"目标名称"。
那么、这为什么这么困难呢???
要使其正常工作、需要什么?