请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在使用 Code Composer Studio v5.0、通过板 DSK6416运行一个 helloworld 程序、
我还可以看到输出、但会出现错误
"无法在"/sim/sds12/scratch/tsuch_rtsbuild_dflcmp2507.dal.design.ti.com_23248_linux/c60_rts/./exit.c 上找到源文件"找到该文件或编辑源查找路径以包含其位置"
在某些网站上搜索后,我知道了,我需要点击
"编辑源查找路径"
我在这里添加了源路径,但在执行此操作后,也会遇到相同的问题,
请任何人帮助我解决这个问题。
此致、
Asha。